This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:施加到 FB 引脚的电压

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597522/lm51772-voltage-applied-to-the-fb-pin

器件型号: LM51772

尊敬的 Sis 和 Madams:

LM51772 使用外部反馈配置恒流反馈。

image.png

我们正在检查 LM51772 在向 FB 引脚施加电压的情况下启动时的运行情况。

如果器件启动时向 FB 引脚施加 2.3V 的电压、则在器件启动时开关将停止。

如果电压低于 2.3V 或高于 1.0V、开关似乎将停止。

image.png

但我们发现、在 FB 引脚上施加 2.6V 的情况下启动时、开关将开始、输出电压变为 12V。

image.png

这种行为是否是因为它已切换到内部反馈?  

 

image.png

我们设置了一个通过在 LM51772 的 FB 端子上施加 1V 或更高电压来停止开关的电路、但是否有办法即使在 VB 端子上施加 2.6V、也可以停止开关并启动该电路?

 

此致、

Masashi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    如果 FB 在启动时高于 2.6V、则内部 FB 将保持选定状态、直到下一次下电上电。

    无法禁用该功能。 因此、我看到的唯一方法是钳制 FB 上的电压、例如使用齐纳二极管。

    (不确定为什么不使用集成的平均电流限制器 — 是否需要在 GND 路径中进行测量?)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答、我知道它从内部反馈模式开始。

    我们将 LM51772 视为电池充电器、不知道是否可以使用 LM51772 的集成平均电流限制器以恒定电流运行输出。

    此致、

    Masashi