This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:UCC2566612DDBR 的可变栅极脉冲

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598558/ucc25661-variable-gate-pulses-for-ucc256612ddbr

器件型号: UCC25661

您好:

我们使用 UCC256612DDBR 设计了 450W LLC、在此阶段、我们通过 sting Rupper:1M、Rlower:330k 和 Tset 设置 Rupper:499K、Rlower:49.9K 来禁用突发模式。  

输出电压设置为 20V、加载该设计的功率约为 120W、我们观察到了可变栅极脉冲。

请参阅随附的波形。

您可以在此处提供支持来解决此问题吗? LLC_UCC256612DDBR.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagavat:

    您能否分享您的原理图和设计计算器 Excel 工作表?

    此致、

    亚米尼。