This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:WAKE 引脚作为上电状态切换

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595299/bq76952-wake-pin-toggling-as-a-power-on-condition

器件型号: BQ76952

您好、

我对 bq76952 器件的上电状况有几个问题。

  1. 我认为、当对 BAT–、BAT+和 VC16 引脚施加足够的电源时、器件不会自动开始工作、但除了这些条件外还需要切换 WAKE 引脚才能启动、这一点是否正确? 我在技术文档中找到了一些似乎支持 (1) 中所述行为的信息、但我想与能够提供权威解释的人确认这一点。
  2. 当 I 仅为 BAT–和 BAT+供电(VC16 保持未通电状态)然后切换 WAKE 引脚时、该器件会短暂唤醒(即 REG18 上升到 1.8V)、但仅持续约 1.5 秒、然后再次关断。 这是预期行为吗?

 

image.png

image.png

 

谢谢您、

Kyungjae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    我是否可以理解、当对 BAT–、BAT+和 VC16 引脚施加足够的电源时、器件不会自动开始运行、但除了这些条件外还需要唤醒引脚切换才能启动? 我在技术文档中找到了一些似乎支持 (1) 中所述行为的信息、但我想与能够提供权威解释的人员确认这一点。

    该器件具有一个 VPORA(电压上电复位)、可在满足 BAT 上的上升阈值时为器件上电。  

    我 认为 、TS2 和充电器检测唤醒方法仅在器件上电(BAT 引脚上有足够的电压)且处于 SHUTDOWN 模式时适用。

    当我仅为 BAT–和 BAT+供电(VC16 保持未通电状态)然后切换 WAKE 引脚时、该器件会短暂唤醒(即 REG18 升至 1.8V)、但在再次关断之前仅持续约 1.5 秒。 这是预期行为吗?

    这是使用 EVM 还是使用您自己设计的电路板进行的? 除非满足条件来触发 此处可能发生的关断、否则我不希望器件关断。

    此致、
    Alexis