Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155EVM-FLY
器件型号: LM51551
我在 LM51551 上设计了一个隔离型反激式转换器。 输入和输出电压均为 24V、最大输出电流为 1A。 我发现当 IC 达到所需的输出电压且未连接负载时、该器件会进入断续恢复模式。 如果我连接负载 (>6W)、则转换器工作正常、不会进入过流断续模式。
我不认为软启动机制或反馈电路是问题所在(很难提出建议)。 信号在量程上看起来与预期一致、并且转换器可以在更高的负载下工作、这一事实对其功能进行了“验证“。
我目前的想法是、当转换器达到目标输出电压时、变压器无法再将其能量传输到输出电容器、能量留在变压器内部、然后释放回初级侧。 尽管我希望 LM51551 IC 能够处理这一问题、但如果这是一件事的话。
欢迎您提出任何其他建议。