This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:泄漏测试

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591961/tps22916-leakage-test

器件型号: TPS22916

尊敬的专家:

我的客户正在调查 TPS22916CNYFPR 的 AR 程序。 他们想知道 当 VIN、EN 被拉至低电平时、该器件的 VOUT 漏电流是多少。 EN 通过 10K 欧姆下拉、VIN 通过 750 欧姆下拉、VOUT 范围为 2.7V -> 4.8V。  

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    以下是 VIN 关断电流。

    谢谢、  

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    我们是否能够运行上述测试条件来获取更多具体数字?

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、  

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    如果器件未通电且使能引脚为低电平、则不应存在正向电流、并且由于该器件的反向电流阻断功能、将有最小的反向电流。  

    谢谢、  

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    您能否确认器件在这种情况下成功保持 VIN 反向电流阻断状态、即使它从未超过激活电流? 或者、如果它被激活、但随后 VIN 侧变为 0V。  

    在我的上下文中、器件是否从 VOUT 供电来监测和控制这种情况、从而使其降至 VIN=0V?

     

    谢谢您、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    我正在查看上一位工程师是否有任何关于此问题的报告。 我会回来的。  

    谢谢、  

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    是否有任何更新?

    谢谢、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenna、

    我在内部讨论过这一问题、在这一职能方面似乎存在一些差距。 我们必须进一步调查。 很抱歉耽误你的时间。  

    谢谢、  

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    谢谢您、请帮助您尽快关闭此活动! 感谢您的帮助。

    此致、

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    RCB 激活电流仅在器件启用时适用于该器件。 在这种情况下、使能引脚会被拉低、因此器件不需要 RCB 激活电流即可施加 RCB。   无论流经器件的电流如何、即使 VIN=0V、在器件被禁用时 RCB 始终激活。

    更多 信息可以在以下 E2E 博文中找到:

     TPS22916:反向电流保护 

    谢谢、

    Alek Kaknevicius