This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:支持升压转换器或控制器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25858-Q1, BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599614/bq25856-q1-support-for-boost-converter-or-controller

器件型号: BQ25856-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25858-Q1BQ25756BQ25758

尊敬的团队:

 

我们目前正在为一个持续进行的项目研发升压转换器、其规格如下:

 

  • 输入电压: 5V 至 30V
  • 输出电压: 35V 至 60V
  • 输出电流: 高达 60A
  • 输出功率: 功率高达 2.1kW

 

我们正在寻求帮助、以确定满足这些要求的合适 TI 升压控制器或即用型升压转换器模块。

非常感谢有关潜在组件的任何建议或指导。

如果您需要更多信息、请告知我们。

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurav、

    BQ25856-Q1 是一款降压/升压电池充电器。 有一个 DC/DC 转换器版本 BQ25858-Q1、但该输出电流限制为 20A。可以并联其中 3 个转换器以达到 60A 的最大输出电流。

    此外、如果您不需要汽车认证、BQ25756 和 BQ25758 与上述器件引脚对引脚兼容。

    此器件是否适用于您的工程?

    此致、
    Michael Bradbourne