Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25858-Q1, BQ25756, BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25856-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25858-Q1、 BQ25756、 BQ25758
尊敬的团队:
我们目前正在为一个持续进行的项目研发升压转换器、其规格如下:
- 输入电压: 5V 至 30V
- 输出电压: 35V 至 60V
- 输出电流: 高达 60A
- 输出功率: 功率高达 2.1kW
我们正在寻求帮助、以确定满足这些要求的合适 TI 升压控制器或即用型升压转换器模块。
非常感谢有关潜在组件的任何建议或指导。
如果您需要更多信息、请告知我们。
感谢您的时间和帮助。