This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:在插入电源时 LM76005 熔断

Guru**** 2766995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598971/lm76005-lm76005-blowing-up-when-plugging-in-power-supply

器件型号: LM76005

我正在寻找使用 LM76005RNPR 模块的一些支持。 它一直在低压下用作 5V 稳压器、但我们必须加载 2 块电路板来尝试插入 48 伏以上的电源。 我们假设系统的电压为 15V 至 60V、因此 48V 完全处于阈值范围内。 我们使用 TI 电源设计器来设计我们的系统、并严格遵循了值。

我在 KiCAD 上附上了原理图的屏幕截图以及电路板燃烧后的图片。 我们研究了 XT30 连接器的输出、发现电池在大约 2ms 内从 0V 斜升至 48V。 但是、我们的录制频率不是很高。

感谢您发送编修。

Anuhea.

board2_damage.jpgsmps_sche.pngsmps_layout.pngboard1_damage.jpgboth_board_damage.jpg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuhea:  

    您的原理图规格良好。 我只是对你有意见

    1- 热插拔过程中是否发生熔断、或正常操作时是否发生熔断? (如果发生脉冲,始终鼓励在输入端使用阻尼电容器)

    阻尼电容器在您的系统中非常有用、尤其是在输入中。  

    该器件的绝对最大值为 65V、Q1 的额定电压是多少?

    2 — 此外,TI 建议将偏置连接到 Vout 或 VCC。 这将有助于提高效率。