This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6:用于并联两个 TPSM560R6 的选项

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM560R6, TPSM5601R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598243/tpsm560r6-options-for-paralleling-two-tpsm560r6

器件型号: TPSM560R6
Thread 中讨论的其他器件: TPSM5601R5

同胞们、

两种电路板型号:型号 A 最大负载约为 0.4A、型号 B 在 3.3V 电源轨上最大负载约为 0.8A。
思路:为选项 A 组装一个 TPSM560R6、为选项 B 组装这两个器件、使降压稳压器提供的电流基本上翻倍。  

除了二极管 OR-ing、还有其他方法吗?
(此处不能将两个电源轨拆分为 3.3V/1 和 3.3V/2,已考虑)

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有完全明白你的意思。 您是否要使用板载 A 上的一个 TPSM560R6、板载 B 上的两个 TPSM560R6、然后两者并联?

    是否需要从 3.3V 获取 1.2A?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niranjan:

    组装选项 A:需要 0.4A(一个 TPSM560R6)
    组装选项 B:需要 0.8A(两个 TPSM560R6)

    祝您一切顺利、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    当使用两个并联的降压稳压器时、您需要一些额外的电路来确保电流在两者之间均匀分配。  https://www.ti.com/lit/an/snvaa21/snvaa21.pdf 中提供了一个实现方案

    但是、为什么不使用更高电流 的 IC(如 TPSM5601R5)进行 B 板呢?  这样就可以节省 大量元件。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到... 好的。 谢谢!