This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66430-Vout:最大 EP 值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597809/lmr66430-ep-maximum-vout-value

器件型号: LMR66430-LMR66430 EP
主题中讨论的其他元件: LM25149-Q1

尊敬的所有人:

我有一个关于 LMR66430-LMR66430 EP 的问题、

我们研究的是一款降压转换器、它具有 35V 最大输入电压和可设置为 15V 或近似输入电压(100%占空比)的输出电压。

在该转换器的主页上、报告的 Vout、最大值为 35V、但其数据表建议的 Vout 最大值为 18V

此产品能否满足我们的要求?

提前感谢您的答复。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    如果需要高占空比、则需要使用最大开关导通时间+最大最短关断时间。 您还必须考虑目标开关频率和临界情况下的最高最短关断时间。

    我们确实有~100%占空比的器件、但它们是 LM25149-Q1 等控制器。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    非常感谢您的回答。

    IIf:未来、航空应用需要设计、是否有合适的 PWM 控制器?

    提前感谢您的支持。

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    除了我前面的问题、您还能告诉我是否可以得到高于 18V 的输出电压?

    非常感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    除了控制器 LM25149-Q1 外、没有具有 100%占空比功能的同步降压器件。 我会让团队知道您对具有该功能的零件的需求。

    可以确保此器件的高 VOUT 不会出现问题。 只需相应地设置电阻分压器即可。

     

    谢谢、

    Andrew