This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80:请帮助解决 BQ40Z80 开发过程中遇到的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598000/bq40z80-bq40z80-please-help-resolve-the-issues-encountered-during-the-development-of-the-bq40z80

产品型号: BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

大家好、我们在使用 BQ40Z80 时目前遇到了以下问题。 您能否帮助分析和解决这些问题:

  1. 如何在 Chemical ID 不匹配时有效完成电池建模过程。

  2. 可以采取哪些措施来提高 Chemical ID 匹配的成功率。

  3. 对于 BQ40Z80、使用电源和分压电阻器上电时、PBI 引脚在初始上电时显示电压、无需激活唤醒。 但是、连接到电池电芯后、没有直接输出、并且需要在 PACK 端施加电压以将其唤醒。 这是正常行为吗?

  4. 是否可以提供 BQ40Z80 固件升级协议用于未来的无线固件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhulia、

    1. 您是否已检查 GPCCHEM 工具、以将最佳化学 ID 与当前电池匹配? 这里提供了有关如何执行此操作的应用手册
      1. GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com
      2. 化合物 ID 选择工具 (GPC) 简易指南(修订版 A)
    2. 请参阅应用手册。
    3. 您需要确保 FET_EN 导通。 这将使固件能够控制 FET 状态、如果未触发保护功能、则 DSG FET 将导通。 如果电量监测计检测到充电器或高负载、它也会使 CHG FET 导通。
    4. 我们没有具体的协议应用手册。 我建议使用逻辑分析仪来查看 bqstudio 如何发送 FW 的编程。 也许您只想更改参数、而不是整个固件(例如更改保护阈值)。
      1. e2e.ti.com/.../Host_5F00_Comms_5F00_Development.pdf

    此致、

    -米格尔