Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号: BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
大家好、我们在使用 BQ40Z80 时目前遇到了以下问题。 您能否帮助分析和解决这些问题:
-
如何在 Chemical ID 不匹配时有效完成电池建模过程。
-
可以采取哪些措施来提高 Chemical ID 匹配的成功率。
-
对于 BQ40Z80、使用电源和分压电阻器上电时、PBI 引脚在初始上电时显示电压、无需激活唤醒。 但是、连接到电池电芯后、没有直接输出、并且需要在 PACK 端施加电压以将其唤醒。 这是正常行为吗?
-
是否可以提供 BQ40Z80 固件升级协议用于未来的无线固件更新?