This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:镍氢电池 2S 评估–在外部 3.3V REGIN 启动的情况下成功进行 ChemID 编程后 SoC 卡在 0%

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592560/bq34z100evm-nimh-2s-evaluation-soc-stuck-at-0-after-successful-chemid-programming-with-external-3-3v-regin-start-up

器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好、

我们正在根据同步启动配置评估 BQ34Z100EVM、其中包含 2 节串联镍氢电池包和一个外部 3.3V 电压馈入 REGIN(在检测到有效的电池包电压之前为 REGIN 供电)。

通过 I2C 进行的 ChemID 编程成功、寄存器写入/读取状态显示成功。 EV2400 和 EVM 的固件更新也已完成、并确认了稳定通信。

尽管执行了 IT_ENABLE、但在 BQStudio Dashboard 和 Registers 视图中 SoC 仍保持为 0%。

我们怀疑 Gauging Engine 尚未转换为支持 SoC 计算的状态、这可能是由于数据闪存中的参数不匹配或状态转换不完整的先决条件。

我们旨在在没有精密充电/放电设备的情况下、验证电池包电压在 2S 电池包条件下的 SoC 行为。

我们希望就以下项目提供指导:

  • 在该启动序列中使用 2S 镍氢电池包时、应查看或修改哪些数据闪存参数、以解决 SoC 卡在 0%的情况?

Profile.gg.csv 

经过调查、我们发现 1 节锂离子电池的当前设置仍然是默认设置。

我们需要调整基本数据闪存参数、以匹配您当前正在评估的镍氢电池包的实际条件。

我们计划从以下设置更改开始、但是否需要更改任何其他寄存器设置才能评估镍氢电池组?

・Configuration > Registers > Number of Series cells
电流:1.
推荐:2(配置为镍氢 2S 电池包)

・Configuration > Data > Design Voltage
电流:3600mV
建议:约为 2400mV(反映镍氢 2S 的标称 2.4V)

・配置>数据>设计容量
电流:1000mA
建议:2500mA Panasonic BK-3HCDE 的典型实际容量)

・Gas Gauging > State > Qmax Cell 0
电流:1000mA
建议:2500mA(假设在学习周期中更新)

・Gas Gauging > IT Cfg > Cell Terminate Voltage
电流:3000 毫伏/节
推荐:约 1000mV/节(镍氢电池终止电压)(反映 1.0V/节)

・Gas Gauging > State > Cell Voltage at Charge Termination
电流:4200 毫伏/节
推荐:大约 1400mV/节(反映 1.4V/节的镍氢电池完全充电电压)

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们从假日周回来,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的化学成分是如何选择的? 这通常是化学物质不正确的症状。

    您是否完成了学习循环?

    您可以共享的任何数据也会有所帮助。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    已为化合物 ID 选择正确的型号。
    由于尚不清楚镍氢电池设置是否正确、因此尚未执行学习周期。 请告诉我、除了上面列出的寄存器外、还需要为镍氢电池设置哪些其他寄存器。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、请在电池组配置中设置其中一个位。

    然后查看 TRM 中的充电终止。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是否需要为学习周期设置所有这些?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此外、如果应用的默认值不可接受、则应选择 CHG 电流和放电电流阈值。  

    是的。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Diego:

    感谢您的解释。

    根据数据表、VOLTSEL 在内部和外部电池分压器之间进行选择、其中内部分压器仅供单节电池使用。
    在我们的案例中、应用使用串联镍氢电池(例如,2 节至 3 节串联)。 而总电池组电压仍低于单个锂离子电池的典型最大电压。

    对于多节镍氢电池配置(2 节至 3 节串联)、是否建议设置 VOLTSEL = 1(外部)、而不管电池包的绝对电压电平如何?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果电池包的最大电压超过 5V、则只需使用外部分压器。

    此致、

    Diego