Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO
器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好、
我们正在根据同步启动配置评估 BQ34Z100EVM、其中包含 2 节串联镍氢电池包和一个外部 3.3V 电压馈入 REGIN(在检测到有效的电池包电压之前为 REGIN 供电)。
通过 I2C 进行的 ChemID 编程成功、寄存器写入/读取状态显示成功。 EV2400 和 EVM 的固件更新也已完成、并确认了稳定通信。
尽管执行了 IT_ENABLE、但在 BQStudio Dashboard 和 Registers 视图中 SoC 仍保持为 0%。
我们怀疑 Gauging Engine 尚未转换为支持 SoC 计算的状态、这可能是由于数据闪存中的参数不匹配或状态转换不完整的先决条件。
我们旨在在没有精密充电/放电设备的情况下、验证电池包电压在 2S 电池包条件下的 SoC 行为。
我们希望就以下项目提供指导:
-
在该启动序列中使用 2S 镍氢电池包时、应查看或修改哪些数据闪存参数、以解决 SoC 卡在 0%的情况?
经过调查、我们发现 1 节锂离子电池的当前设置仍然是默认设置。
我们需要调整基本数据闪存参数、以匹配您当前正在评估的镍氢电池包的实际条件。
我们计划从以下设置更改开始、但是否需要更改任何其他寄存器设置才能评估镍氢电池组?
・Configuration > Registers > Number of Series cells
电流:1.
推荐:2(配置为镍氢 2S 电池包)
・Configuration > Data > Design Voltage
电流:3600mV
建议:约为 2400mV(反映镍氢 2S 的标称 2.4V)
・配置>数据>设计容量
电流:1000mA
建议:2500mA Panasonic BK-3HCDE 的典型实际容量)
・Gas Gauging > State > Qmax Cell 0
电流:1000mA
建议:2500mA(假设在学习周期中更新)
・Gas Gauging > IT Cfg > Cell Terminate Voltage
电流:3000 毫伏/节
推荐:约 1000mV/节(镍氢电池终止电压)(反映 1.0V/节)
・Gas Gauging > State > Cell Voltage at Charge Termination
电流:4200 毫伏/节
推荐:大约 1400mV/节(反映 1.4V/节的镍氢电池完全充电电压)
谢谢、
Conor