This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:具有 TPS2561DRCR 的引脚对引脚解决方案、但 RDS (ON) 更低?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595513/tps2561-pin-to-pin-solution-with-tps2561drcr-but-lower-rds-on

器件型号: TPS2561

尊敬的 TI 专家:

 

我们实现了 TPS2561DRCR 的双通道/1 IC、从而支持一个 Type-C 端口。 电流压降约为 90mV(电力负载的电源电流为 3A)。 由于布局是固定的、因此我们想咨询 TI 专家、了解是否有任何 RDS (on) 较低的 TPS2561DRCR 引脚对引脚兼容型器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    否、我们没有任何引脚对引脚替代产品。 是否要了解其他选项?  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rishika

    是、请建议用于 USB OC 保护的器件型号、并且负载电流高达 3A。 RDS (on) 较低 30m Ω(压降低于 90mA)

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    以下选项可以支持 3A。  

    谢谢、

    Rishika Patel