This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:整个温度范围内的 Vref 精度

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595465/mc33063a-vref-accuracy-over-temp

部件号: MC33063A

是否有如下所示的类似图表来显示整个温度范围内的精确 VREF?

 

NCP3063.png

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    因此没有随温度变化而变化的典型特性图。 请不要忘记、这只是一个典型图、只有电气特性中的值给出了在温度和生产范围内的实际行为。 而不是典型图。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到了 2%的内部基准电压;这是在整个温度范围内还是在 25 度下指定? E/C 表中未阐明该情况。

    客户的问题是该基准电压在整个温度范围内的变化!

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请查看数据表中的第 7.7 节。 您可以在本节中找到室温下的值以及我们保证的完整温度值。

    此致、
    Brigitte