This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628512:TPS628512 仿真模型的错误

Guru**** 2925320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591190/tps628512-errors-with-tps628512-simulation-model

器件型号: TPS628512

大家好、E2E 专家:

我想使用 PSPICE for TI 对 TPS628512 的 WebBench 设计进行仿真。

遗憾的是、最新的仿真模型会在仿真开始之前引发误差。

初始 PSPICE 安装中包含的模型运行良好、但将库更新为最新模型后、仿真不再运行。 我还尝试使用从 TI 网站下载的 PSpice 模型、但它仍然无法正常使用。

请查找随附的错误消息和我的设计以供您审核。

感谢您的支持。

TPS628512_CLI.txt Simulation_Error 

2025-11-24_07h44_34.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将首先检查仿真模型、并在明天之前对您进行更新。

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明一下您所做的库更新、以及您对 TI.com 上原始 pspice 模型所做的仿真模型更改、以便我可以尝试相同的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我使用了 https://www.ti.com/product/TPS628512 上的仿真模型


    和此库:
    e2e.ti.com/.../6012.nom_5F00_pspti.lib

    我还没有对库或原始模型进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享详细信息。

    我会仔细研究一下、并在一两天内回复您。

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意。 不幸的是,我上周病假。

    您能否删除下载文件夹中的.lib 文件并添加以下文件?

    e2e.ti.com/.../5811.tps628512_5F00_trans.lib

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    来自 BOSCH 的客户无法找到此主题。 它现在是内部的。

    将此帖子移至内部的任何原因?

    此致、

    Jonard Rico
    Texas Instruments 客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    客户 可以下载库、但由于组件网表错误、导致库未运行。  

    他希望 E2E 门户中重新打开该案例。

    请告诉我如何继续。

    此致、

    Jonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在星期五上遇到问题、无法访问 E2E。

    我已经回到公共论坛。 请立即试用。  他是否使用了新的图书馆?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我在尝试下载库时无法访问目录或页面。

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    不知道在您尝试下载时出现了什么问题。

    我在下面附上了我检查过的完整设计文件、并且可以使用新库。 在开始新模拟之前、请删除计算机上的所有其他版本并删除缓存。

    e2e.ti.com/.../slum806a_2D00_latest.zip

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我下载了你的项目,它完美地运行—谢谢你!

    您能否确认 TPS62851X 元件(例如变体 0、1、3)是否也将在下一个库分支中进行更新?

    非常感谢您的大力支持。

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    很遗憾、TI.com 上的模型将不会很快更新。  

    但是、无论您是否有未加密的 PSpice 模型、您都可以编辑库文件中的电流限制、并针对相应的变体重新运行。

    谢谢、

    Febin