This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050045:需要帮助修改有源钳位电路

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21318, TIDA-050045, PMP23365, TPS23730, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594115/tida-050045-need-to-help-to-modify-the-active-clamp-circuit

器件型号: TIDA-050045
Thread 中讨论的其他器件: PMP23365PMPTPS23730、PMP21318 UCC2897A

大家好:

我希望您做得好。

我计划使用 TIDA-050045 电路板在 7A 电流下实现 28VDC 的输出
您能否确认是否可以通过修改有源钳位电路来实现此输出?

如果没有、请建议使用 TI 的以太网 PoE 产品系列来获得此输出的替代方法。

此致、
Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    因为您的目标是 28V/7A、即 196W 输出功率。 这是非标准 PD。

    这可以通过非标准设计来实现、但您还需要一个非标准 PSE。

    为了实现这个 数字、

    1、您将需要使用外部热插拔 FET。 PMP23365 具有类似的理念、但功率仅为 90W (https://www.ti.com/lit/df/tidmcp8a/tidmcp8a.pdf?ts = 1764801067488)。 您将需要选择合适的 FET。

    2.您还需要重新设计整个 ACF 转换器、包括 初级侧 FET、变压器、次级 FET、反馈电路和所有无源器件。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    感谢您的快速答复。

    www.we-online.com/.../o758720v410 RD022_EN.pdf

    上面的链接和图像中使用了 TI 参考设计。 方框图如下:

    我计划使用 TIDA-050045 电路板在 7A 电流下实现 28VDC 的输出。[/报价]

    是否可以按照上述链接和方框图实现此目的?

    请对此提出建议和评论。

    此致、

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    这是可能实现的。 但这里是我的评论:

    1.由于您的功率更高、因此 PMP23365 将是更合理的参考、系统图如下所示:

    2.对于 PMP 23365,你会想要修改它与我前面提到的列表.

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:  

    非常感谢您的支持!

    我想解释预期的用例。 当电路板的主电源关闭时、我需要使用 PoE 来读取数据并将数据写入存储器。 该板包括两个 FPGA。

    此外、我的板上还有两个 PoE。  

    那么、是否可以设计两个电路(如 PMP23365) 、使用两个 PoE 并结合在一起以获得所需的输出?

    对于 PMP 23365、您需要使用我之前提到的列表对其进行修改。
    您还需要重新设计整个 ACF 转换器 、包括初级侧 FET、变压器、次级 FET、反馈电路和所有无源器件。

    您能否提供任何应用手册和想法来做到这一点? 这对我来说是一件新的事情。 我只需要一条途径、我应该如何逐一解决这个问题。

    此致、

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    那么、是否可以设计两个电路 (如 PMP23365) 、使用两个 PoE 并结合在一起以获得所需的输出?

    是的、可以。 电路图如下所示:

    这将是两个 PD PWM+PWM 并将负载一起供电。 这还包括每个电路的功率限制、以帮助平衡电流。

    您能否提供任何应用手册和想法来做到这一点?
    抱歉、我们没有该设计的应用说明、因为您在这里讨论的功率对于 PoE 来说非常高。

    这是您需要在 PMP23365 上修改的内容(根据所需的功率和一个通道或两个通道):

    1.更改输入二极管或 FET 以获得较高的额定电流。

    2.更改 PMP23365 中的外部 FET (Q11) 以实现更高额定电流。

    3.  

    a.更改 初级侧 FET Q10 和 Q9 以获得更高的额定电流。

    B.更改所有电感器以提高额定电流。

    C.为每个通道更改要查找的功率的变压器。

    D.更改次级侧的 FET 以获得更高的额定功率。

    C.更改初级侧电流检测电阻。

    对于所有额定电流计算、您可以使用 TI 的这个工具来找到合适的数字:

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    非常感谢您的快速响应和支持。  

    [引用 userid=“668535" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594115/tida-050045-need-to-help-to-modify-the-active-clamp-circuit/6142363 ]、因为您的目标是 28V/7A、即 196W 输出功率。 [/报价]

    我再次与我的团队讨论、发现它将在 70 到 80 W 左右

    PMP23365 有类似的想法、但仅为 90W

    因此、我认为无需修改。 就能正常工作。 对吗?

    或者、对于 PMP23365、您也有我需要遵循的 70W 至 80W 的建议或预防措施。

    再次感谢。

    此致、

    Gaurav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    对于 90W PoE PD、PMP23365 可以正常工作。  

    我们还提供基于 TPS2373-4 的解决方案、其参考设计如下所示:

    https://www.ti.com/tool/PMP21318

    PMP23365 基于具有集成 PD 和 PWM 控制器的 TPS23730 设计。 具有更好的集成性和更少的 PD 分类报告功能。

    PMP21318 基于 TPS2373-4 和 UCC2897A 设计、适用于分立式 PD 和 PWM 控制器、并具有更全面的分类结果报告。

    您可以根据自己的设计做出决定。 两者都可以正常工作。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    感谢您的支持和指导。  

    此致、

    Gaurav