器件型号: LP2985
尊敬的团队
关于 产品 LP2985IM5X-4.0/NOPB、 我们 发现 2025 年生产的这些器件 的底部没有标识。 是否 停止使用? 他们的 表现有什么不同吗? 我们 观察到 无 底部 标记的产品 在 使用过程中出现异常噪声水平、 在 切 换到 具有 底部 标记的产品后问题得到解决。 您能 帮助 确认 一下吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LP2985
尊敬的团队
关于 产品 LP2985IM5X-4.0/NOPB、 我们 发现 2025 年生产的这些器件 的底部没有标识。 是否 停止使用? 他们的 表现有什么不同吗? 我们 观察到 无 底部 标记的产品 在 使用过程中出现异常噪声水平、 在 切 换到 具有 底部 标记的产品后问题得到解决。 您能 帮助 确认 一下吗?


您好、英交、
Im 不确定标记的原因、但有一种方法是检查封装信息、确保它们是同一器件、因为根据声明、我们可以确定是旧芯片材料还是新芯片材料。 请参阅以下参考资料。

看到您使用 的是非 M3 器件 LP2985IM5X-4.0/NOPB、您可能会混合使用旧芯片材料和新芯片材料、因为这是 TI 耗尽旧材料和促使客户使用新芯片材料的方式。 请查看器件的 CSO 封装。 确定 CSO 后、您将知道自己拥有哪些材料、并可以分别使用新芯片或传统规格根据数据表上的规格进行设计。
我想说的是,对于每一个设备,性能可能会有所不同,但我们相信,在正常分布的设备约 4 个信号是在规格之内。
希望这有所帮助。
Jorge Del Rio
工业 PME MWL