This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:逻辑电平问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600259/tps25751-logic-level-issue

器件型号: TPS25751

尊敬的团队:

https://docs.google.com/document/d/1daGG_6ZpDvDkSn72zangG7ydyo59Ge8j/edit?usp=sharing&ouid=114391068871536757545&rtpof=true&sd=true

上面的链接包含所执行的原理图和观察结果。

目前、我们通过驱动来运行每个接口引脚 处理器的逻辑高电平和低电平 PD 控制器。

  • 处理器在 1.8V 逻辑电压下运行

  • TPS25751DREFR (U3101) 程度 3.3V 逻辑

  • a. TXS0108ENMER (U3106) 在处理器和 PD 控制器之间使用电平转换器

作为验证的一部分、我们将在高电平和低电平之间切换处理器 GPIO、这些信号通过电平转换器路由到 TPS25751 器件。

但是、我们在切换这些信号时观察到 PD 控制器侧出现意外行为。 何种影响 在所有组装的电路板上保持一致 、排除单板组件问题。

 

请分享相关反馈。

谢谢  
Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请尽早提供您的意见。

    谢谢

    Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    I2Ct_IRQ 引脚是开漏输出。  您不应尝试从外部源驱动此引脚。   

    I2Ct_SCL 是一个开漏输入、但可在需要时钟延展时将线路保持为低电平。  同样、I2Ct_SDA 是开漏输入/输出、只能主动将线路拉至低电平。   

    在这种情况下、我认为使用外部上拉电阻是不正确的、因此我建议联系 TXS0108ENMER 团队 。   该器件似乎具有“智能“内部上拉电  阻、可能会与原理图中所示的外部电阻一起形成一个分压器。

    此致、
    Chris