This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901-Q1:TPS62901-Q1 IC 熔断

Guru**** 2814355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62901-Q1, LM5012-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597721/tps62901-q1-tps62901-q1-ic-blown-out

器件型号: TPS62901-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5012-Q1

您好、  

我们使用 TPS62901-Q1 IC 在 48V BMS 电路板上进行 12V 至 3.3V 转换。 使用 LM5012-Q1 IC 从 48V 获取 12V 电源。 我们想了解当 BMS 连接到电池组时、TPS62901-Q1 器件在电路板上出现故障的可能原因。  

我会附上原理图以供您参考。

12V 至 3.3V:

image.png

 

48V 至 12V:

 

image.png

损坏的电路板快照:

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpak:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpak:

    您能否证实、了解发现此类故障的器件数量。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    是否可以通过电子邮件继续进行此讨论? 请分享您的电子邮件地址以进行进一步的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kalpak、

    我即将在此处结束该主题。

    邮件 ID; —  m-gautam@ti.com 

    请用我的邮件 ID 联系我

    此致、

    Manish