This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8612:确认 TMUX8612 的双电源运行 (+10V/−3.1V) 和散热焊盘连接

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600067/tmux8612-confirmation-of-dual-supply-operation-10-v-3-1-v-and-thermal-pad-connection-for-tmux8612

器件型号: TMUX8612

您好、

我想确认一下我对在双电源配置中使用 TMUX8612RUMR 的理解。

预期运行条件:

  • VDD =+10V

  • VSS =−3.1V

  • 应用:打开/关闭直流电源电压和音频 (AC) 信号

根据数据表、我相信以下内容是正确的、但希望您确认一下。

  1. 散热焊盘连接
    数据表说明散热焊盘应连接到 GND 或 VSS。
    对于双电源运行、是否可以将散热焊盘连接到 GND、
    假设焊盘在内部未连接且主要用于散热目的?

  2. 非对称双电源电压
    尽管正负电源不对称 (+10V/−3.1V)、
    我理解这是可以接受的、因为:

    • VDD−VSS = 13.1V、处于建议的工作范围 (10V–100V) 内

    • VDD = 10V 符合最低 VDD 要求

信号电压将始终保持在 VSS 至 VDD 范围内。

请告诉我我我的理解是否正确、或者是否有我应该知道的任何问题。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    1. 是的,双电源情况是相同的。 它应连接至 GND 或 VSS。 该信号在内部未进行连接。  

    2.是的,这是正确的。 电源不必是对称的。

    您的理解是正确的、我方面没有任何顾虑。

    谢谢、

    NIR