请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMUX8612
您好、
我想确认一下我对在双电源配置中使用 TMUX8612RUMR 的理解。
预期运行条件:
-
VDD =+10V
-
VSS =−3.1V
-
应用:打开/关闭直流电源电压和音频 (AC) 信号
根据数据表、我相信以下内容是正确的、但希望您确认一下。
-
散热焊盘连接
数据表说明散热焊盘应连接到 GND 或 VSS。
对于双电源运行、是否可以将散热焊盘连接到 GND、
假设焊盘在内部未连接且主要用于散热目的? -
非对称双电源电压
尽管正负电源不对称 (+10V/−3.1V)、
我理解这是可以接受的、因为:-
VDD−VSS = 13.1V、处于建议的工作范围 (10V–100V) 内
-
VDD = 10V 符合最低 VDD 要求
-
信号电压将始终保持在 VSS 至 VDD 范围内。
请告诉我我我的理解是否正确、或者是否有我应该知道的任何问题。
谢谢、
Conor