This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017 在正常运行期间损坏

Guru**** 2771145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591507/lm5017-lm5017-damaged-during-normal-operation

器件型号: LM5017

尊敬的 TI:

我们有一个包含两 (2) 个 LM5017 IC 的 PCB — 可将 30VDC 电源电压转换为+15VDC @ 0.5A、并转换为–5VDC @ 0.5A。

Circuit_U53_and_U54.jpg

 

遗憾的是、两个 IC 偶尔会因烧坏/熔化而损坏此电路。  请参阅随附的照片。

Damaged_PCB_Topside.jpg

Damaged_U53.jpg

Damaged_U54.jpg

我们正在尝试使用“PSpice for TI“(版本 23.1.0)来模拟 LM5017 的运行,但这不会运行 — 生成错误消息: “ERROR (ORPSIM-15461):X_U54 的接口节点数不正确“。    其中 U54 是 LM5017。

  1. 您能提出 U54 和 U53 受损的原因吗?
  2. 您能否通过确定不对 PSpice for TI 应用进行仿真的原因来提供帮助?

我们希望这可以协助您计划旅行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Engel:

    您能否分享填写好的 Excel 工作表? 您是否能够 在任何电路板中实现所需的 Vout? 我有几点意见。 请分享器件型号 二氧化碳。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpita、

    在正常工作条件下、U53 和 U54 分别正确生成其+13.5V 和–5V 电源轨(只需提供高达 0.5A 的电流)。   显然、“+15V"电源“电源轨实际上为 13.5 伏。

    未附加 Excel 工作表。

    我怀疑当输入 30V(标称)电源轨 关闭时、由于选择了 UVLO 截止电阻、U53 和 U54 都将尝试在低至非常低的输入电压(低至 4 伏)下继续运行。  

    设置为生成+13.5V @ 0.5A 输出电压、但输入电压从 30V 下降到 4V(并且在整个过程中保持启用状态)的 LM5017 会发生什么情况?   LM5017 的输入电流是否会超过 1.2 安培的最大输入电流额定值?

    您能否为 “PSpice for TI“(版本 23.1.0) 仿真提供帮助?   我认为仿真电路是正确的、但仍然收到错误消息“X_U54 的接口节点数量不正确“。  

    e2e.ti.com/.../2746.LM5017_5F00_Test.zip

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5017_5F00_Test.zip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffery、

    对延迟响应深表歉意

    您可以在产品页面 https://www.ti.com/tool/LM5017-QUICKSTART-CALC 中找到 Excel 工作表

    当 IC 烧坏时、您是否观察到任何特定情况? 例如热插拔/关断等?

    我需要查看正常工作条件下和器件烧坏时的 SW、Vin、Vo、iL /IO 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffery、

    获得以下波形后、请随时重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aprita:

    有人可以帮助让“PSpice for TI“仿真正常工作吗?    我一直收到错误消息“X_U54 的接口节点数量不正确“。  

    2746.LM5017_Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    我们已经完成了 LM5017 快速入门计算器(请参阅随附的)、但这并不模拟 PCB 上的实际电路、而是与典型应用电路不同。   这就是我们试图使“PSpice for TI“仿真正常工作的原因。

    请尽快提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    1.我们需要上述波形来了解设备为何会受损。 请捕捉它们、发表更多评论。

    2.对不起,我找不到填充的快速入门计算器,能否重新上传?

    3.我已经在研究模拟文件,会尽快回复你。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    遗憾的是、我只从现场收到了损坏的电路板、无法测量波形。

    我无法更改电路、这与“推荐的“电路设计不匹配、因此需要仿真现有电路并尝试找出电流设计可能出现的问题。   请尽快查看仿真模型、以便我们开始分析。

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    分析波形以进一步调试将很有帮助。 我已经在检查并处理仿真文件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Geoffery

    对于仿真 问题

    请访问 E2E 链接、这可能会有所帮助。

    PSPICE-FOR-TI:LM5017:PSpice 仿真。 X_U1 的接口节点数量不正确 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛

    我建议将您的问题发布到仿真和设计工具论坛(链接如下)、因为它们更适合解决任何仿真问题。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum

    调试刻录问题:

    获得请求的波形后、请通过重新打开线程来返回所请求的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aprita:

    感谢您提供先前报告的问题的链接。  我提出了一个新的机票:   

     LM5017-QuickStart -CALC:PSpice for TI 的 LM5017 符号错误 

    如前所述、我没有任何可用于提供测量波形的运行 PCB。  我只有“死“的电路板 — 如上图所示。   因此、我尝试通过仿真来确定此 PCB 损坏是如何发生的。

    此致、 Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffery、

    感谢您创建新 TT。 很高兴看到仿真现在对您有用。  

    完成仿真后、如果您对此有其他问题/疑问、请随时重新打开此主题。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    现在我有了 LM5017 的正确 PSpice 符号、便可以运行仿真。   但是、当输入源 VIN (0V - 30V - 0V) 关断(在仿真中为 6 毫秒)时、仿真将失败。

    您能否告知(隐式)故障代码的含义 — 以及如何使仿真“收敛“?

    错误 (ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 6.200E-03。
    这些电压无法收敛:
    V (X_U53.COFF_ILIM)= 1.006KV \ 1.008KV
    V (X_U53.U1_N210973)= 1.005KV \ 1.007KV
    V (X_U54.COFF_ILIM)= 1.006KV \ 1.008KV
    V (X_U54.U1_N210973)= 1.005KV \ 1.007KV
    这些电源电流无法收敛:
    I (X_U53.E_U5_E3)= 1.003A \ 1.006A
    I (X_U54.E_U5_E3)= 1.003A \ 1.006A
    I (V_VIN)= 278.64A \ 144.70A
    I (X_U2.V_U5_V5)=–1.391uA \–1.390uA
    错误 (ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
    X_U53.D_U5_D8
    X_U54.D_U4_D10
    X_U54.D_U3_D5
    X_U53.G_U1_ABMI2
    X_U54.G_U1_ABMI2
    INFO (ORPROBE-3185):模拟暂停
    INFO (ORPROBE-3187):模拟已停止

    e2e.ti.com/.../LM5017_5F00_Testing.zip

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    我正在研究模型。 但是、在仿真原理图中、我没有看到上述原理图建议和 3 类纹波注入网络。 您能否分享更新后的仿真文件?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita。  我首先是对“标准“纹波原理图设计进行仿真、然后继续进行更复杂的纹波电路。  但是、仿真不适用于“标准“配置...因此我还没有进展到“类型 3“纹波配置。

    您是否能够打开并执行上述电路的仿真(使用 3 天前发送的 LM5017_Testing.zip 文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffray:

    是的、我可以打开仿真文件、3 天前已回复。

    我看到收敛问题表明、当 Vin 降至零时、电路中的输入电流失配。

    但是、由于电路不完整、因为没有纹波注入电路并且 没有 上述建议的校正、我建议先在仿真中校正元件并分享更新后的元件。 我们可以在此之后进行讨论。

    对不起,我不明白什么是“标准纹波注入“,我看不到任何 riple 注入电路(既不是类型 1, 2 或类型 3 ). 由于您的仿真电路已经很复杂 — 同时使用 3 个 IC、我们建议先完成电路。