This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 通信线上的电阻器问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598523/bq40z50-the-problem-with-the-resistor-on-the-communication-line-of-bq40z50

部件号: BQ40Z50

您好、

我们是否可以拆下编号为 24 和 26 的两个电阻器、并只添加编号为 25 和 27 的两个 100R 电阻器?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongyu、

    在我们的应用中、我们通常不在总线上使用串联电阻、但我知道用例是防止噪声反弹、对吗?

    我会先进行试验、看看什么可以在您的系统中工作

    此致、

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miguel

    上述原理图取自 BQ40Z50 EVM 文件、其中通信线上串联了两个电阻器。 目前、在与主单元通信期间、会出现逻辑低电平相对较高的现象。 因此、在后续使用中、我们将评估下图中移除 R24 和 R26 的情况、仅保留 R25 和 R27。 这是因为我在 BQ40Z50-ESD 文档中观察到、这些电阻器用于 RS 保护、我们还将在实际中采用 ESD 二极管进行保护。 除 ESD 之外、如果移除这两个电阻器、是否可能影响可靠性的其他方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongyu、

    除了 ESD 风险、我认为没有其他影响。 我想您发布了另一篇 E2E 帖子。 您是否尝试过使用上拉电阻?

    -米格尔