Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
部件号: BQ40Z50
您好、
我们是否可以拆下编号为 24 和 26 的两个电阻器、并只添加编号为 25 和 27 的两个 100R 电阻器?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Miguel
上述原理图取自 BQ40Z50 EVM 文件、其中通信线上串联了两个电阻器。 目前、在与主单元通信期间、会出现逻辑低电平相对较高的现象。 因此、在后续使用中、我们将评估下图中移除 R24 和 R26 的情况、仅保留 R25 和 R27。 这是因为我在 BQ40Z50-ESD 文档中观察到、这些电阻器用于 RS 保护、我们还将在实际中采用 ESD 二极管进行保护。 除 ESD 之外、如果移除这两个电阻器、是否可能影响可靠性的其他方面?