This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A6650EVM:振荡输出电压

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597795/tps7a6650evm-oscilating-output-voltage

器件型号: TPS7A6650EVM

您好:
在故障分析过程中、我们观察到 TPS7A6650QDGNRQ1 器件出现异常行为。 在 TP4(器件的输出)上测得的电压在 3V 和 11V 之间振荡、而不是提供稳定的 5V 输出。

此问题是否与接地连接受损有关? 遗憾的是、接地引脚在 ABA 交换期间被撕裂、因此无法直接进行元件分析。

是否有人经历过类似的行为、或者是否可以确认接地连接不良是否会导致此类故障?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Radek:

    您能否提供应用电路的原理图?

    接地连接丢失可能会导致调节功能丧失、但确切的故障模式可能会有所不同。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    请参阅下面的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Radek:

    除了可能丢失与 LDO 的接地连接之外、似乎没有明显的输出过冲至 11V 的说明。 您是否只看到了单个单元或多个单元的调节损失?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    是的、只找到了一个器件。

    拉德克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Radek:

    根据以上所有信息、我认为行为与缺失的理由最为一致。 如果出现任何其他错误行为单元、我们很乐意帮助您进一步调试。  

    此致、

    Alex Davis