请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS7A6650EVM
您好:
在故障分析过程中、我们观察到 TPS7A6650QDGNRQ1 器件出现异常行为。 在 TP4(器件的输出)上测得的电压在 3V 和 11V 之间振荡、而不是提供稳定的 5V 输出。
此问题是否与接地连接受损有关? 遗憾的是、接地引脚在 ABA 交换期间被撕裂、因此无法直接进行元件分析。
是否有人经历过类似的行为、或者是否可以确认接地连接不良是否会导致此类故障?
感谢您的支持。