This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PoE 电源没有输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593938/tps23754-poe-power-has-no-output

器件型号: TPS23754

你(们)好

连接 PoE 开关后没有输出。 已确认 RJ45 侧存在输出。

您能帮助检查 下面的 TPS23754 原理图、并说明是否需要进行调整  

谢谢你

TPS23754 a.PDFGDA-CL-0015-B (LAN1)。PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提到 RJ45 侧有输出、这是否意味着在 PoE-RTN 上看到完整的 VDD 电压?

    您能否提供 VDD RTN-RTN 和 VCC 的波形?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining

    附图显示了 VDD 和 VC 的波形。 请参阅它。 谢谢!

    VDD

    VC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据波形、VCC 电压低于 VCC_UVLO。

    能否将 VCC-RTN 和 VDD VSS 置于相同的 波形中? 我想在 VDD 通电时检查 VCC 状态。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining

    附件显示了刚刚测量的波形。 黄色代表 VDD - VSS、蓝色代表 VC - VSS。 连接 PSE-RTN 探头后、VC 无法通电、因此无法进行测量、如所示的图所示。

    此外、添加异常 VSS 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    VCC 似乎无法正确充电。 在这里的这一级、VCC 电压仍然非常低。

    在原理图中、您能否检查二极管是否正确安装? 也适用于 D8。

    您也可以尝试 NC D11 和 L11 短接。 请在每次尝试时测量 VCC 波形。

    只需测量 VCC - RTN、因为您使用的是无源探头、如果您在两个通道中测量 VSS 和 VDD、检测将失败。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining

    此问题已解决。 此问题是由组件 C104 的极性反转引起的。 校正后、功率输出正常。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我很高兴听到这个消息!

    我现在将关闭该线程。

    如果您还有其他问题、请随时打开另一个主题。

    此致、
    Zhining