Other Parts Discussed in Thread: TPS25983
器件型号: TPS25983
大家好!
我正在测试配备 TPS25983 的电路板。
输入电压为 24V。
如果 TPS25983 的输入电压短暂中断 2ms 至 7ms、输出将停止且不会恢复。
当您关闭电源并再次打开时、它将恢复正常。
顺便说一句、如果输入电压暂时中断 8ms 或更长时间、输出将在瞬时中断期间停止、但随后将恢复正常。
您认为原因可能是什么?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sailendra:
感谢您的答复。
然而、EN 再次变为“H",“,器、器件应导通、但输出电压不会恢复正常。
我附加了波形。 CH1 (Y) 是输入电压、CH2 (G) 是 EN/UVLO、CH3 (B) 是输出电压。
在 2ms 断电期间、EN/UVLO 引脚降至 0.96V、然后恢复到 1.93V、但输出电压不会恢复正常。
在 8ms 断电期间、EN/UVLO 引脚降至 0.65V、然后恢复到 1.93V、之后输出电压恢复正常。
我认为 EN 正在按照您的建议影响它、但有什么影响它?

<2ms 瞬时中断波形>

<8ms 瞬时中断波形>
此致、
尊敬的 Arita:
问题在于处理短暂 EN 引脚低电平事件的内部状态机逻辑不完整。
EN 低电平短接持续时间 (2ms-7ms):
EN 低电平延长持续时间 (>8ms):
至少将 EN 保持为低电平 8ms–10ms 然后重新启用、以确保完成状态转换和可靠启动。
此致、
Sailendra