This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:ADEL 引脚的设计方法

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600438/ucc28951-design-method-for-the-adel-pin

器件型号: UCC28951
主题: PMP6712 中讨论的其他器件

您好:

该问题与使用 UCC28951 的相移全桥转换器的设计方法有关。

我是基于数据表和 TI 的参考设计“PMP6712"进行“进行设计的。  

数据表指出:“所选的标准电阻值 RAHI 为 8.25k Ω、“但 PMP6712 为 RAHI 使用 634 Ω。  在 PMP6712 中、RA 设置为 1k Ω、根据公式 132 和 133、VADEL 等于 3.06V  

问题 1: 这似乎忽略了数据表中的以下段落。 PMP6712 是否只是为了使 tABSET 更小?  

image.png
问题 2: 在设计 tABSET = 100ns 的新电路时、RA 和 RAHI 的值应该是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohiro:

    RA 和 RAHI 是用于对 TABSET 范围进行编程的电阻器。 为了达到最大范围、ADEL 引脚可以短接至 CS 引脚。 对于最小范围(或零范围,即固定 TABSET)、ADEL 引脚可以短接至 GND。
    由于 RA 和 RAHI 连接到 CS 引脚(电流互感器的输出)、因此如果 CT 不饱和、则可以在宽范围内选择它们的值。

    TABSET 值是 RAB 电阻和 ADEL 引脚上电压的函数、等于 CS×KA、其中 KA = RA /(RA + RAHI)、如数据表的公式 3 (link) 所示。 通过选择合适的 RAB 值、您可以计算得到的 TABSET 范围并验证它是否满足您的设计要求。

    此致、

    Anil