This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285:TPS55285 - I2C 接口

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55285, TPS552852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600433/tps55285-tps55285---i2c-interface

器件型号: TPS55285

TI 团队大家好、

我目前正在新设计中使用降压/升压转换器 TPS55285、但在具体实现方面遇到了问题。

我不 I²C 使用此器件提供的 I ² C 接口、并且数据表没有明确指出此接口是否必须使用。 如果不需要 μ I²C 功能、您能否确认 SCL 和 SDA 引脚是否可以保持未连接状态?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加上上述查询、 开关频率似乎仅可通过 I2C 调节。 这是正确的吗?  

    这是否意味着用户必须实现 I2C 主器件才能更改 FSW?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    感谢您联系我们。 我知道这里的应用是什么吗? 工作条件是什么。 TPS55285 可在没有 I2C 的情况下使用、但 Fsw 默认为 400kHz、Vref 为 282mV。

    我们提供了非 I2C 版本 TPS552852、旨在于 2026 年 (Q1) RTM。 2MHz 且 Vref =1.2V。 现已提供样片。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin、

    感谢您的答复。 该应用将此器件用作 12V 输出降压/升压转换器、用于为直流风扇供电、输入电压范围为 6V 至 22V。

    如果我理解正确、

    1.我可以使用不带 I2C 的器件、唯一的缺点是 FSW 将固定为 400kHz。 如果我想使用任何其他 FSW、则需要提供 I2C。  

    2.是否可以将 SCL 和 SDA 引脚保持为 NC? 还是需要提供一些 PU?  

     非 I2C 版本 TPS552852 FP 是否与 TPS55285 兼容? 您能分享数据表吗?  

    4. TPS552852 有固定的 2MHz Fsw? 是否没有可选 Fsw 的选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    以下是我的反馈:

    1. 我可以使用不带 I2C 的器件、唯一的缺点是 FSW 将固定为 400kHz。 如果我想使用任何其他 FSW、则需要提供 I2C。  [/报价]

    是的。 此外、反馈比很大、需要仔细优化环路参数。

    2. 是否可以将 SCL 和 SDA 引脚保持为 NC? 还是需要提供一些 PU?  [/报价]

    如果不使用 I2C、则可以将其保持悬空。

    3.  非 I2C 版本 TPS552852 FP 是否与 TPS55285 兼容? 您能分享数据表吗?  [/报价]

    它们是引脚对引脚的。 由于 Vref 不同、分压器电阻是差分阻。

    我无法在此处共享数据表。 您是否与 TI 签订了 NDA? 您可以要求 FAE 联系我们。

    4.  TPS552852 具有固定的 2MHz Fsw? 是否没有可选 Fsw 的选项?  [/报价]

    目前我们只有 2MHz 版本。 您还有其他特别偏好吗?

    此致、

    木林

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]