Other Parts Discussed in Thread: TPS55285, TPS552852
器件型号: TPS55285
TI 团队大家好、
我目前正在新设计中使用降压/升压转换器 TPS55285、但在具体实现方面遇到了问题。
我不 I²C 使用此器件提供的 I ² C 接口、并且数据表没有明确指出此接口是否必须使用。 如果不需要 μ I²C 功能、您能否确认 SCL 和 SDA 引脚是否可以保持未连接状态?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mulin、
感谢您的答复。 该应用将此器件用作 12V 输出降压/升压转换器、用于为直流风扇供电、输入电压范围为 6V 至 22V。
如果我理解正确、
1.我可以使用不带 I2C 的器件、唯一的缺点是 FSW 将固定为 400kHz。 如果我想使用任何其他 FSW、则需要提供 I2C。
2.是否可以将 SCL 和 SDA 引脚保持为 NC? 还是需要提供一些 PU?
非 I2C 版本 TPS552852 FP 是否与 TPS55285 兼容? 您能分享数据表吗?
4. TPS552852 有固定的 2MHz Fsw? 是否没有可选 Fsw 的选项?
尊敬的 Rutvik:
以下是我的反馈:
1. 我可以使用不带 I2C 的器件、唯一的缺点是 FSW 将固定为 400kHz。 如果我想使用任何其他 FSW、则需要提供 I2C。 [/报价]是的。 此外、反馈比很大、需要仔细优化环路参数。
[/quote][/quote][/quote]2. 是否可以将 SCL 和 SDA 引脚保持为 NC? 还是需要提供一些 PU? [/报价]如果不使用 I2C、则可以将其保持悬空。
[/quote][/quote]3. 非 I2C 版本 TPS552852 FP 是否与 TPS55285 兼容? 您能分享数据表吗? [/报价]它们是引脚对引脚的。 由于 Vref 不同、分压器电阻是差分阻。
我无法在此处共享数据表。 您是否与 TI 签订了 NDA? 您可以要求 FAE 联系我们。
[/quote]4. TPS552852 具有固定的 2MHz Fsw? 是否没有可选 Fsw 的选项? [/报价]目前我们只有 2MHz 版本。 您还有其他特别偏好吗?
此致、
木林