This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:TPS628610YCHR 输出未启动

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599950/tps62861-tps628610ychr-output-not-coming-up

器件型号: TPS62861

您好:

我们使用 TPS628610YCHR 构建了大约 20 个板、如下所示、但其中两个板的 Vout 不显示、并且通过 I2C 读取状态返回“电源不良“。
此问题的根本原因可能是什么?  

此致、Reza

 

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    感谢使用 E2E。

    我建议首先检查 2 个器件是否正确焊接。 然后、您应将每个引脚上的信号与通过和失败板的示波器进行比较、以确定根本过程。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    PCB 检查正常、进入降压转换器的信号在良好和不良的电路板上看起来都是相同的。

    我将 2 个有故障的 TI 降压转换器交换到了 2 个工作板上、问题出在 TI 降压转换器上、因此 TI 器件 无疑是问题所在。

    在 PSM 和 FPWM 之间通过 I2C 命令切换、以及切换 EN 引脚以重新启动芯片没有解决问题。

    对于如何找出故障器件发生了什么事情、有什么想法?

    此致、

    Reza.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    看起来 2 个器件已损坏、因此请使用我们的客户故障分析页面 www.ti.com/.../customer-returns.html

    并将器件退回 TI。  在这种情况下、您还可以请由您负责的 TI 代表提供帮助。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josef、Will。 谢谢! Reza.