This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A23:VSEL/FB VOS 引脚配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600417/tps548a23-vos-fb-pin-configuration

部件号: TPS548A23

尊敬的团队:

我们正在寻找具有检测所需 VOS 引脚的降压转换器 IC。
 
下面列出了所需的规格:
  • 您能分享的 PSpice 仿真模型吗 TPS548A23 IC、那么我们可以执行仿真吗?
  • 我们注意到 FB 和 VOS 引脚在 TPS548A23 中为逻辑或。 您能解释 FB + VOS 在两者都使用时的逻辑和应用、特别是遥感与反馈网络的交互方式吗? 如何将该引脚配置为 FB 或 VOS?

谢谢

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    • 由于 PSpice 模型尚不可用、请在以下链接中找到 TPS548A23 的 Simplis 模型
    • FB/VOSNS 可用作 VOS 。 使用内部反馈分压器时、CFG 引脚用于设置输出电压、而 GOSN/FB 引脚直接连接到输出端、VOS 连接到 GND。 选择外部反馈分压器时、VOS FB/FB 用作 FB 引脚、在输出端与 FB 之间连接一个电阻分压器、 在 FB 与 GOSNS/GND 之间连接另一个电阻器。  
      • 外部反馈:
      • 内部反馈:  

    谢谢您、

    Calan