Other Parts Discussed in Thread: TPS548A23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TPS548A23
尊敬的团队:
我们正在寻找具有检测所需 VOS 引脚的降压转换器 IC。
下面列出了所需的规格:
- 您能分享的 PSpice 仿真模型吗 TPS548A23 IC、那么我们可以执行仿真吗?
- 我们注意到 FB 和 VOS 引脚在 TPS548A23 中为逻辑或。 您能解释 FB + VOS 在两者都使用时的逻辑和应用、特别是遥感与反馈网络的交互方式吗? 如何将该引脚配置为 FB 或 VOS?
谢谢
Siddhi