Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z746, GPCCHEM
器件型号: BQ27Z746
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好、
我的理解是、需要使用 bqStudio 来使用 TI 的 Chem ID 工具选择正确的 Chemistry ID 并对其进行编程。 对正确的化合物 ID 进行编程后、我想了解剩余的学习/培训过程可以在 bqStudio 之外执行多少操作。
具体来说、在设置 Chemistry ID 后、是否支持使用外部 MCU(例如 Raspberry Pi 或 Nordic NRF)执行充放电循环、同时监控和响应电量计的学习标志(如 TD 和 FD)、而不是通过 bqStudio 主动控制该过程?
我们的目的是让电量计通过 MCU 驱动的受控充电和放电周期完成学习、然后仅使用 bqStudio 来提取生成的黄金映像。 然后、使用 MCU 而不是 bqStudio 在生产中对黄金映像进行编程、这是我们系统的硬性要求、并且我们已经过技术验证的东西是可行的。
我们还计划一个自定义工作窗口、其中 100% SOC 对应于 4.2V、0% SOC 对应于 3.3V。除了标准 TD 和 FD 标志之外、是否还有任何其他标志、条件或学习要求、要使 BQ27Z746 在这种情况下被视为经过全面且正确的训练?
关于培训流程中哪些部分必须专门通过 bqStudio 执行、以及哪些部分可以由外部 MCU 安全处理的任何指导都会非常有用。
谢谢你。