This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:是否可以在不使用 bqstudio 的情况下训练 bq27z746?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z746, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598443/bq27z746-is-it-possible-to-train-bq27z746-without-bqstudios

器件型号: BQ27Z746
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好、

我的理解是、需要使用 bqStudio 来使用 TI 的 Chem ID 工具选择正确的 Chemistry ID 并对其进行编程。 对正确的化合物 ID 进行编程后、我想了解剩余的学习/培训过程可以在 bqStudio 之外执行多少操作。

具体来说、在设置 Chemistry ID 后、是否支持使用外部 MCU(例如 Raspberry Pi 或 Nordic NRF)执行充放电循环、同时监控和响应电量计的学习标志(如 TD 和 FD)、而不是通过 bqStudio 主动控制该过程?

我们的目的是让电量计通过 MCU 驱动的受控充电和放电周期完成学习、然后仅使用 bqStudio 来提取生成的黄金映像。 然后、使用 MCU 而不是 bqStudio 在生产中对黄金映像进行编程、这是我们系统的硬性要求、并且我们已经过技术验证的东西是可行的。

我们还计划一个自定义工作窗口、其中 100% SOC 对应于 4.2V、0% SOC 对应于 3.3V。除了标准 TD 和 FD 标志之外、是否还有任何其他标志、条件或学习要求、要使 BQ27Z746 在这种情况下被视为经过全面且正确的训练?

关于培训流程中哪些部分必须专门通过 bqStudio 执行、以及哪些部分可以由外部 MCU 安全处理的任何指导都会非常有用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    具体而言、在设置 Chemistry ID 后、是否支持使用外部 MCU(例如 Raspberry Pi 或 Nordic NRF)执行充电和放电循环、同时监控和响应电量计的学习标志(如 TD 和 FD)、而不是通过 bqStudio 主动控制过程?

    是的、您可以在没有 bqStudio 的情况下执行学习循环。 这里唯一的问题是、如果您的学习周期有任何问题、能够向我们提供 bqStudio 日志文件可以帮助我们解决问题。  

    我们还计划一个自定义操作窗口、其中 100% SOC 对应 4.2V 电压、0% SOC 对应 3.3V 电压。除了标准 TD 和 FD 标志之外、是否还有任何其他标志、条件或学习要求、这些要求必须满足这些要求才能使 BQ27Z746 考虑在此场景中进行全面且正确的训练?

    对于初始学习周期、您需要充电和放电至电芯制造商指定的最大/最小电芯电压、因为您需要使放电至少超过 Qmax 的 90%、以确保正确学习整个电阻值和 Qmax 范围。 否则、您可以将充电项电压设置为 4.2V、并将终止电压设置为 3.3V。 这将实现您正在寻找的功能。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonny、感谢您的回复。

    那么、获取化学 ID 的过程呢? 我们仍需要充电至最大容量并放电至最小正确值? 然后上载该日志文件。 我的问题是、它是否必须达到 OCV 标志? 访问数据吗? 精确水平
    www.ti.com/.../slva725a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    对于 GPCCHEM 工具、必须按照电芯数据表规定的整个电池范围进行充电和放电。  

    此致、  

    Jonny。