This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF30:输出电压基准误差

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: REF30, INA826, REF30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599218/ref30-output-voltage-reference-error

器件型号: REF30
主题中讨论的其他器件: INA826

您好:

电压基准 IC 出现问题。
根据原理图、IC 连接到放大器的基准引脚、并以 5V 电压供电。

我在电路外部测试了 IC 并可以正常工作、但将其放入电路后、电压会保持在 2.6V 和 2.7V 之间。

我已经尝试移除输出电容器和输入电容器。
未安装 R9。 INA826.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是 REF30 的异常行为、但从该电路中移除后、您看到了正常行为、听起来您的电路板上有东西导致了该问题。 在不同的环境中测试 REF30 非常有用。

    移除输出和输入电容器 C13、C14、C15 和 C16 时、上述电路中的 REF30 行为是否会发生变化、或者输出电压是否保持在 2.6V 到 2.7V 左右? 有趣的是、您看到的输出电压较高 (REF3025AIDBZR 的输出电压为 2.5V)。

    您能否在启动时和器件运行一段时间后提供输入电压波形和输出电压波形的 o 示波器捕获? 此外、您能否分享有关电路板布局的详细信息?

     您能否 使用 6.5 位或更精密的 DMM 获得输出电压的精确测量?

    有时、我要检查的另一件事是从 REF30 的输出端拉出的电流量。 我怀疑这种情况下它很高、并且 REF30 可以提供高达 25mA 的电流、但可能值得检查。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法通过在 IC 输出端添加一个 2.2k 电阻来解决该问题。
    INA826 引脚上可能有一些高电容、会影响 REF30。 如果有人知道如何向我解释。

    我将执行其他测试、以查看放大器的行为是否随此电阻而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有意思。 我将添加 INA826 专家来评论 REF 引脚内部是否存在任何可能导致这种情况的因素。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson 和 Rogerio、

    真的很有趣!  

    我认为 INA826 的基准引脚具有太多的内置电容。 肯定有很大的阻抗。

    添加一个 2.2 千欧电阻器意味着什么? 是否在 R9 中添加了它?  

    另外、是否在启动过程中或仅在施加特定输入信号时才出现此问题?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Rogerio、

    我还想到了另一个问题、那就是 INA826 的内部 50kΩ 阻抗及其与 REF30 输出阻抗的相互作用。 添加 2.2kΩ 电阻器可能有助于实现这一点(取决于它的放置位置)、但它也可能会影响 INA826 的增益。 您还可以考虑在 REF30 的输出端添加一个低输出阻抗缓冲器。 您还可以考虑我们的新器件 REF30E(完整器件型号:REF3025EAIDBZR)、该器件具有与 REF30 不同的输出阻抗曲线、并且具有引脚对引脚兼容性。

    REF30:

    REF30E:

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您在哪里添加了 2.2k Ω 电阻器? 它是 R9 所在的位置吗?  

    此致、

    Robert Clifton