This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:输入电压来自独立电源?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923611, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600182/tps61165-vin-from-separate-supply

器件型号: TPS61165
主题: TPS923611 中讨论的其他器件

是否可以为 VIN 使用单独的电压、而不是将其连接到电感器?  以下是我的想法:

image.png

您认为这样会起作用吗?  我不知道为什么 VIN 与 VLED 上的不同电压(我已经标记过)会导致问题。  事实上、这可以显著增强 LED 驱动器的功能 — VLED 现在可以高达 38V、最大输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的专家将检查并在下周回来给您。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该在此处分离输入电压、而输出电压仍受 SW 引脚绝对电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您是否知道像 TPS923611 这样的同步升压 LED 驱动器也是如此?  我不知道是否驱动同步 FET 可能会使事情变得复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我会让 Zhao 和 GUI 他 在这里发表评论。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61165 可支持高达 38V 的输出电压、而 TPS923611 只能支持高达 30V 的电压、您的 LED 配置/Vout 和 VLED 电压是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    TPS923611 还可用于单独的 Vin、输出电压也受 SW 绝对最大值限制

    谢谢、此致。