This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:升压转换器故障 — 不确定且随机

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600540/tlv61220-boost-converter-failure---undetermined-and-random

器件型号: TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61099

您好:

我一直在低功耗应用上使用器件 TLV61220DBVR 进行开发。 该系统由电池供电、由于睡眠 uC 的唤醒例程、最低功耗为 20/30uA、最大 20mA 持续消耗。  

我们已开始注意到制造零件的故障率为 15%。 故障出现非常随机,从第一个 24 小时的通信和 1 个月之间。 从不启动。

故障发生在:
1 - SW 与 GND FET 短路
2 — 未短路,但充当简单二极管,功耗增加(在 80mA 到短路之间)。 一些绘制 200mA、一些 700mA 等...)

在测试过程中不会导致电路板故障。 尝试拉取的功率远大于应用规定的功率、并在低输入电压条件下使 VOUT 短路到地、但没有发生任何故障。

我们已经彻底测试了电路板、找不到高于此故障的最大额定值的电压峰值。 您能为我们提供一些帮助吗?

我们已经注意到、数据表不推荐使用这种布局、会在下一个版本中将其修复、但我们没有看到这种布局如何损坏升压转换器。  
电感器饱和电流为 600mA、电容器额定值均大于 10V。

使用 GND 弹簧进行探测、以更大限度地减少振铃伪影。  

image.png
image.png

 

紫色 — V_SW

 

轻负载条件 (~= 1mA)-
 黄色 — Vin,蓝色 — Vout,紫色 — V_SW,绿色 — 负载开关之后的 Vout、上升。

 

 

在重负载条件下、我们可以在拉至 GND 之前看到 SW 电压奇次上升。  

紫色 — V_SW

 

电感器 VIN 处的 1 Ω 分流电阻器。 重负载测试

 黄色 — 输入电压,绿色- v_in_inductor,白色 — 数学运算 (1mV/ 1mA)

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amaro、

    是否使用 200mA 对重负载进行了测试? 如果是、则触发电流限制。 您应该更改器件、例如 TPS61099。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    输出通过一个电阻器限制为 166mA、因此在输入端的电流实际上可能超过 200mA。 但是、电路板在未达到该限值的情况下发生故障、保持在 20mA 的输出限值。 其中一些测试在平均 30uA 的闲置状态下失败。

    但我执行了测试以查看它是否会导致器件失败、而没有。

    请在相同条件下检查电池消耗、某些电路板出现故障。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amaro、

    也许具有较小电感的电感器会有所帮助、例如 4.7uH。 您需要帮助以这种方式捕获电感器电流。