This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:PWM 频率和负载突降电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600491/tps1htc30-q1-pwm-frequency-and-load-dump-voltage

器件型号: TPS1HTC30-Q1

大家好、我们计划使用 TPS1HTC30-Q1

1) 我们的负载突降电压是 63V 这个 IC 是可以的吗?

2) 24V 时、我们对 PWM 频率的要求是 1.2kHz。 但在数据表中、48V 时的最大 PWM 频率为 750Hz。24V 的最大频率是多少? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    1.是的,这是可以的。

    2.最大 PWM 频率基于 TDR/F 和 SRR/f 时序。 对于 24V、接通/关断时间为 50us + 95us + 24/.45us + 24/.55us = 242us、因此每个 1.2kHz PWM 周期内高电平/低电平时间为 833 - 242us = 591us。 如果这符合您的应用和热性能要求、则 1.2kHz 是可以的。

    谢谢、

    Patrick