Other Parts Discussed in Thread: TPS74801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS74801
您好、专家
希望这能 找到您。
关于 TPS74801 数据表(SBVS074N–2007 年 1 月–2024 年 6 月修订)、
VOUT:第 5.5 节中的输出电压范围电气特性列为 (min) VREF-VREF 至 (max) 3.6V、
而第 5.3 节“建议运行条件“规定了建议的 Vout 范围为 0.8V 至 3.3V。
在 Vout < 3.3V 而不是 Vout < 3.6V 时使用该器件是否有任何优势?
此外、在 Vout = 3.3V 至 3.6V 且超出建议范围的范围内使用该器件时、是否需要注意任何预防措施?
此致、
Zhou