This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:Vout 范围

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601514/tps74801-vout-range

器件型号: TPS74801

您好、专家

希望这能 找到您。

关于 TPS74801 数据表(SBVS074N–2007 年 1 月–2024 年 6 月修订)、

VOUT:第 5.5 节中的输出电压范围电气特性列为 (min) VREF-VREF 至 (max) 3.6V、  

而第 5.3 节“建议运行条件“规定了建议的 Vout 范围为 0.8V 至 3.3V。

在 Vout < 3.3V 而不是 Vout < 3.6V 时使用该器件是否有任何优势?

此外、在 Vout = 3.3V 至 3.6V 且超出建议范围的范围内使用该器件时、是否需要注意任何预防措施?  

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zhou、

    感谢您的提问。 我们对此感到抱歉。 这是一个拼写错误、已添加到我们的数据表更正日志中。 请参阅 3.6V 图。

    谢谢

    Vahnroy