This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:ADC 配置不匹配

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-PD-ANALYZER, TPS25730, BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601041/tps25730-adc-configuration-mismatch

器件型号: TPS25730
Thread 中讨论的其他器件: BQ24193、TI-PD-ANALYZER

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在设计 USB-C PD 充电器、对的行为有疑问 TPS25730 更具体地说、它的 ADCIN 值。

我已按如下方式配置该器件:ADCIN1=0、ADCIN2=3、ADCIN3=1、ADCIN4=5、这应该意味着:5 - 12V 以及 1.5 至 3.0A。 当我连接一个可以执行多个电压 (5、9、12) 的 USB C PD 端口时、TPS25730 不会进行协商、允许通过 5V 电压、而无需进行更高的功率设置。

我将 ADCIN1 更改为 1、使输入电压范围变为 9 - 12V、但 5V 仍然通过而无需协商。  

但是、当我连接专用 PD 充电器时、IC 的行为符合预期并选择尽可能高的功率设置。

我可以看出在之前的情况中没有协商、因为电源 (5V) 直接通过、而当进行协商时、大约需要半秒才能让电源通过。

是否预计会出现这种行为? 如果没有、我可以做些什么来改善呢?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    感谢您联系我们!

    您能否使用 PD 分析仪 和两个电源适配器捕获 CC 流量? 从所述的行为来看、第一个适配器似乎不支持 PD、但 PD 日志将有助于确认。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aya、

    感谢您的答复。 Danilo 代表我提出了这个问题、所以我可以从这里来回答。

    据我所知、TI PD 分析仪旨在与 EVM 开发配合使用。 一起使用。  

    我们遇到的问题源于我们这边的一种实施方案、它结合使用 TPS25730 和 BQ24193 来为单节锂离子电池充电。 我尝试了多个充电器、只有在使用专用 USB-USB PD 充电器时、电压才会变为 9V 或 12V。 如果充电器具有 5V 选项、似乎没有进行协商。  

    是否有办法在没有 TI PD 分析仪的情况下对此进行测试?

    提前感谢您!

    此致、

    Vasilis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aya、

    经过一些研究、我认为我使用的充电器确实不是 USB PD。

    我的印象是、作为测试的快速充电器采用 USB PD 来提供 9 和 12V 的充电能力。 但是、我认为他们采用了 快速充电 、而不是 USB-USB PD。

    实际与 PD 兼容的充电器可根据电阻器网络实现所需的 9V 和 12V 电压。

    感谢您的答复、因为它促使我更深入地搜索 USB 充电器。

    此致、

    Vasilis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasilis,  

    [引述 userid=“679584" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601041/tps25730-adc-configuration-mismatch/6170260

    据我所知、TI PD 分析仪旨在与 EVM 开发配合使用。 一起使用。  

    [/报价]

    TI-DSP-ANALANDER 可用于捕获和记录任何 PD PD 源端和 PD 接收端之间的 PD 通信。  

    我的印象是、作为测试的快速充电器 i 采用 USB PD 来提供 9 和 12V 的充电能力。 但是、我认为他们采用的  是快速充电、而不是 USB-USB PD。

    您的理解是正确的。 TPS25730 支持 USB 电力输送协议、但不支持 QC。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr