Other Parts Discussed in Thread: TI-PD-ANALYZER, TPS25730, BQ24193
器件型号: TPS25730
Thread 中讨论的其他器件: BQ24193、TI-PD-ANALYZER
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在设计 USB-C PD 充电器、对的行为有疑问 TPS25730 更具体地说、它的 ADCIN 值。
我已按如下方式配置该器件:ADCIN1=0、ADCIN2=3、ADCIN3=1、ADCIN4=5、这应该意味着:5 - 12V 以及 1.5 至 3.0A。 当我连接一个可以执行多个电压 (5、9、12) 的 USB C PD 端口时、TPS25730 不会进行协商、允许通过 5V 电压、而无需进行更高的功率设置。
我将 ADCIN1 更改为 1、使输入电压范围变为 9 - 12V、但 5V 仍然通过而无需协商。
但是、当我连接专用 PD 充电器时、IC 的行为符合预期并选择尽可能高的功率设置。
我可以看出在之前的情况中没有协商、因为电源 (5V) 直接通过、而当进行协商时、大约需要半秒才能让电源通过。
是否预计会出现这种行为? 如果没有、我可以做些什么来改善呢?
此致、
Danilo