This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电量计学习--无法通过学习状态 4.

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596379/bq34z100evm-fuel-gauge-learning--cannot-get-passed-learned-state-4

器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

我无法获得学习状态 4。 我相信我的程序是正确的、但无法达到充满电状态 5。  

对于我的测试设置、我想知道可能会导致问题的一个细微差别是电池循环器上的 10mA 静态电流。 这会导致其余步骤的电压衰减(以及电池过度放电,我知道这会产生的后果)。 删除此静态电流是可能的、但就像这样的长测试而言、要实现自动化会有点复杂。 骑手的这种行为是否会妨碍状态 5 或是否存在另一个问题? 下面是我的学习周期图:

我还会附加日志文件。

特性周期 12-5-25.log 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是什么化合物?

    这种化学物质是如何决定的? 您是否使用了 GPCchem 工具?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是化合物 4146 ANR26650M1B-4、因为这是用于生产我的电池组的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白。

    您可以共享.gg 文件吗? 您是否遇到 VCT?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

     VCT 充电端子电压是否为? 是的、它从日志文件中显示为这样。 VCT 配置为 每个电芯 3600mV、因此在 9s 配置中为 32400。

    以下是配置文件: e2e.ti.com/.../fuelGaugeConfiguration_5F00_12_2D00_5_2D00_25.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VCT 是有效充电终止。  

    TRM 有充电终止下列出的条件。 最佳检查方法是设置 fc Set %=–1、然后监控 fc 标志。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我使用日志文件中的数据通过以下图表分析了数据。 对我来说、很明显满足 3 个 VCT 条件。
    1.有 2 个 10 秒(我的收尾窗口设置)周期且当前小于 1000mA
    2、这些期间的累计容量大于 256mA 351mA ds(该期间的平均电流大于 35mA)
    3.电压> Charge Voltage(=32400mV)-电芯收尾电压 (=100mV )*#电芯串联 (=9)=31500mV

    尽管我使用了直接匹配单元格、但 CHEMID 是否会出现问题? 我尝试使用我的数据上的 GPCChem 工具,但我收到了一封电子邮件的文件格式,我不知道如何解析(只是打开某种二进制文本)。

    谢谢、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    另一个后续情况、我的寄存器现在在电量监测计上似乎都是空白的。 通信似乎已经存在、我可以记录、但空白寄存器也记录为空白。

    这里出了什么问题?  

    谢谢、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    这意味着您的器件无法成功读取标志/寄存器。 您可以尝试在右上角执行 POR 或打开扫描。  

    根据您的描述、这些单元格尚未完全放松。 这适用于较大的电池包或 LFP 电芯。 化学物质可能还可以。  

    另请仔细检查您的比例因子和关键参数是否配置正确。

    此致、

    Diego