This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:使用带有 RFBT 的数字电位器会导致振荡。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592492/tpsm63606-using-a-digital-potentiometer-with-an-rfbt-causes-oscillation

器件型号: TPSM63606

尊敬的专家:

我的客户考虑使用 TPSM63606 提供数字功率计的可变电源。

但是、它们遇到了振荡。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我使用 RFBT 的数字功率计创建了一个可变输出电源。

增加输出电压会导致振荡。

降低 RFBB 可以增加稳定的电压范围。

当 RFBB=2.4k Ω 时、输出 7V 稳定且 RFBB=1k Ω、输出 11V 稳定。

我怀疑振荡是由数字电位器的寄生电容导致的 FB 环路引起的。

您能否告知下面列出的三个问题?

(1) 在 Vout 和 FB 引脚之间添加 CFF 时、是否可以改善性能?

应连接多少 pF?

数字电位器是在引脚 (85pF) 和 W 引脚 (65pF) 之间使用 AD5291。   

(2) 将 数字电位器安装到 RFBB 而不是 RFBT 是否有好处?

(3) 是否有任何措施?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    85 pF 和 65 pF 似乎足够高、可显著影响环路响应。 也许可以减少 FB 电阻器并增加 Cout 以更大限度地减少这种影响。

    输入和输出电压范围以及负载电流是多少? 您还能分享您的原理图吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nirainjan、

    感谢您的答复。

    我就输入电容、输出电容和输出电压范围确认了客户。

    输入电容器:10 μ F x 2

    输出电容器 47uF x 3

    输出电压范围 1V~12V

    85 pF 和 65 pF 似乎足够高、可以显著影响循环响应。 [/报价]

    这是否意味着 85pF、65pF 或 150pF?

    也许可以减少 FB 电阻并增加 Cout 来更大程度地减小这种影响。

    效率和热估算器

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592492/tpsm63606-using-a-digital-potentiometer-with-an-rfbt-causes-oscillation ]当 RFBB=2.4k Ω、输出 7V 稳定且 RFBB=1k Ω 时、输出 11V 稳定。[/报价]

    客户已确认、越小的 RFBB 越有效。

    尺寸越小越好吗?

    输出电容器应该是多少 μ F?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这是否表示 85pF、65pF 或 150pF?

    我们用于前馈电容的通常值范围为几十 pF 到几百 pF。 因此、这些值中的任何一个都在该范围内、都会影响环路响应。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592492/tpsm63606-using-a-digital-potentiometer-with-an-rfbt-causes-oscillation/6140745

    尺寸越小越好吗?

    输出电容器应该是多少 μ F?

    [/报价]

    让我看看这些。 您能告诉我他们的频率设置和负载电流吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复。

    我将与客户确认开关频率和负载电流。

    当我获得时,我将与您分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我很抱歉耽误回复。 我在度假。

    我可以获得客户的反馈。

    开关频率为 1.14MHz(RT=11.3k Ω)

    负载电流为 3.5A(启动)和 0.7A(稳态)

    输出电压为 1~12V(可通过数字电位计调节)

    您能否告知合适的 CF 值?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    没问题。

    我会检查,应该能够回到你下周初.

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您能否让他们尝试使用 2.4k RFBB 和 150uF 的有效(降额)输出电容?

    这些在仿真中显示良好的结果。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复。

    我将与客户确认。

    请稍候。

    当我获得时,我会发送给你。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    当然、请告诉我具体情况。

    我现在将关闭该主题、您可以在收到客户的回复时重新打开。

    此致、

    Niranjan