Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606
器件型号: TPSM63606
尊敬的专家:
我的客户考虑使用 TPSM63606 提供数字功率计的可变电源。
但是、它们遇到了振荡。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我使用 RFBT 的数字功率计创建了一个可变输出电源。
增加输出电压会导致振荡。
降低 RFBB 可以增加稳定的电压范围。
当 RFBB=2.4k Ω 时、输出 7V 稳定且 RFBB=1k Ω、输出 11V 稳定。
我怀疑振荡是由数字电位器的寄生电容导致的 FB 环路引起的。
您能否告知下面列出的三个问题?
(1) 在 Vout 和 FB 引脚之间添加 CFF 时、是否可以改善性能?
应连接多少 pF?
数字电位器是在引脚 (85pF) 和 W 引脚 (65pF) 之间使用 AD5291。
(2) 将 数字电位器安装到 RFBB 而不是 RFBT 是否有好处?
(3) 是否有任何措施?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi