This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121 电源输出压降问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600937/tps2121-tps2121-power-output-drop-issue

零件号: TPS2121

  现在我需要使用两个电源输入:一个是 12 伏、另一个是电池组。 充满电时、电压约为 14.1 伏;当功率下降并最终耗尽时、电压约为 11.5 伏。

  我现在遇到的问题是、当 12V 电源切断并且系统切换到电池组电源时、会出现压降、导致后续控制卡断电并重新启动。

  下面是一些相关的波形图。 我是否可以询问导致这种情况的原因以及有哪些改进方法? 此外、我注意到、在有关论坛上曾提出过有关问题、他们怀疑问题是由目前的限制引起的。 您能告诉我我我的情况是否也是由电流限制引起的?

 这次采集了两个样本。 其中一个容易经常出现上述故障、而另一个偶尔出现故障。 对于后者、大部分时间会显示另一个示波器显示的波形、这可以确保不会出现过多的功率损耗。

 在波形图中、黄色波形表示电池组的电压、蓝色波形表示 12V 电压、紫色波形表示输出电压。深蓝色波形表示输出电流值、未观察到明显的峰值。

 最后一个图表描述了电源无法正常切换的情况、深蓝色波形代表当前值。

 我非常期待您的解决方案。 谢谢你。 c96a48ed-2a02-4b86-a6bf-48af3584723b.png2e6b672b-cb6f-4730-8bb4-15019d1a59d0.png

72e77a5e-0e67-416b-8a72-50a107330985.pngbdd47e46-eddf-4040-82ec-0cb8e2f843c7.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的联系。

    我已经查看了波形并阅读了问题。  

    您能给我发送原理图、我只想在 SS 引脚、CP2、PR1、ILIM、ST 处查看外部元件参数值。

    然后、我们将了解导致问题的原因。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这里是原理图,请帮助检查是否有任何错误..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否检查 CP2 > PR1 条件、因为它没有正确切换。

    我已经进行了仿真、当 VIN1 = 9.141V 和 VIN2 = 13.22V 时、您的原理图仍保持 PR1>CP2 (1.825V > 1.80V)、这就是不进行开关的原因。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     从您的结果来看、这可能确实是问题的原因。 您能否帮助确认相关电阻器的适当电阻值应该是多少? 后续电源需要完成开关  降至 9V 之前的过冲 否则会导致后续电路出现电源故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只需将 VCC_12V 和 PR1 之间连接的 R51 电阻值从 20k Ω 更改为 20.66k Ω。 REST 所有电阻值都正常。

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的帮助。 我们将继续进行我们一方的核查。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不用客气。

    谢谢、

    Hemanth.